Mit der Danfoss Technologie und energieeffizienten Bürogebäuden Höchstleistungen erzielen

TECHNOLOGIE, DIE HÖCHSTLEISTUNG EFFIZIENT MACHT


Energieeffiziente Bürogebäude

Mehr als nur ein gutes Arbeitsklima

Schon heute das Bürogebäude von morgen bauen

Effiziente Lösungen in Bürogebäuden für ein dynamisches Wachstum und ein nachhaltiges Wirtschaften

Hocheffiziente Lösungen zur Optimierung von Heizungssystemen in Bürogebäuden, beispielsweise Komponenten für Klimadecken oder Fan-Coil-Einheiten.

Drehzahlregelung bei Lüftern und Klimaanlagen, um die Lebenszeit von Anlagen zu erhöhen und Energie zu sparen.

Neue Energie- und Leistungsstandards erfordern Klimaanlagen mit präziser Regelung, die eine hohe Zuverlässigkeit und eine verbesserte Temperaturregelung ermöglichen.

Moderne Arbeitswelten, Adressqualität, Repräsentation – Bürogebäude sind nicht mehr nur reine Arbeitsstätten. Für manche Firmen sind sie Ausdruck der Unternehmensphilosophie und ein Faktor im Kampf um Talente. Aber auch den Ansprüchen von dynamischem Wachstum und nachhaltigem Wirtschaften müssen die Gebäude gerecht werden. Egal ob Großraum- oder Einzelbüro, Konferenz- oder Publikumsfläche: Gebäudetechnik muss passgenaue Antworten geben, damit das Objekt sowohl heute als auch zukünftig für Mieter und Investoren am Markt bestehen kann.

Der Swiss Prime Tower beeindruckt nicht nur mit seiner Architektur, sondern auch mit seiner klimafreundlichen Energielösung. Die Kälte- und Wärmelösung vereint hohe Energieeffizienz mit einem guten Raumklima.
Sales Team, Swiss Prime Tower

60 Mio.

Megawattstunden Energie verbrauchen Bürogebäude in Deutschland im Jahr

Das Büro von morgen? Ist im grünen Bereich

Die Gebäudetechnik von Danfoss für die neuartigen und flexiblen Gebäude der Zukunft

Willkommen in der neuen Arbeitswelt. Um den Ansprüchen von Unternehmen gerecht zu werden, muss das Bürogebäude von morgen viel mehr bieten als nur Raum zum Arbeiten. Die Anforderungen sind klar: Flexibilität, Modernität und Drittverwendungsfähigkeit sind entscheidend für neuartige, hochflexible Flächenkonzepte, die dynamischen Unternehmensstrategien entgegenkommen. Firmen wollen zeitnah auf Personalbedarf und -planungen reagieren und auch die Büros müssen diesem Anspruch standhalten. Gleiches gilt auch für das Raumklima, den Komfort und die Aufenthaltsqualität, die von der Gebäudetechnik maßgeblich beeinflusst werden. Gute Temperierung der Räume, moderne Beleuchtung, intelligente Gebäudeverdunklung und Steuerung von Aufzügen – all das trägt dazu bei, dass sich Mitarbeiter im Büro wohlfühlen. Aber auch die Vorgaben der Unternehmen ändern sich. Da sich viele Konzerne der Nachhaltigkeit verschrieben haben, erwarten sie auch, dass ihre Bürogebäude grünen Standards entsprechen. Zertifizierungen nach LEED, DGNB und/oder BREAM werden zunehmend wichtiger als Nachweis für Qualität und Umweltstandard. Nicht zuletzt sind zertifizierte Gebäude für Investoren sehr interessant. Als Trophy-Building erhöhen sie den Wert der Investition und sichern gleichzeitig die Ansprüche an Modernität, Zukunftsfähigkeit und Umweltverträglichkeit ab.

Kubikmeter umbauter Raum werden im Prime Tower in Zürich von 80 Frequenzumrichtern optimal und energieeffizient mit Luft versorgt

Erfahren sie mehr über unsere Lösungen für Bürogebäude

Schreiben Sie uns

+49 69 975 331 890

Arbeitsklima

Wenn Menschen den Großteil des Tages in einem Büro arbeiten, muss das Raumklima so angenehm wie möglich sein. Büros, in denen es zu kalt oder zu warm ist, können sich negativ auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken oder den Krankenstand erhöhen. Die Technologie von Danfoss erlaubt es Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen.

 

Energieeffizienz

Das sogenannte Green Building ist mehr als nur eine Gewissensfrage: Viele Unternehmen haben eine Dokumentationspflicht gegenüber Anlegern und Kunden. Zudem können grüne Gebäude zu erheblichen Kosteneinsparungen im Energiebereich beitragen, Werte sichern und Anlagequalität dokumentieren.

 

Flexibilität

Immer wichtiger wird die flexible Raumaufteilung von Bürogebäuden, die es Unternehmen erlaubt, schnell auf Änderungen bei Personalbedarf und ‑planungen zu reagieren. Deshalb sollte die Gebäudetechnik sowohl für Großraumbüros als auch für Einzelbüros adaptierbar sein.

 

Bürogebäude mit der Danfoss Gebäude-, Raum- und Regelungstechnologie

Die Zukunft der Gebäude-
technologie
beginnt jetzt

Erfahren Sie mehr über Danfoss Gebäude-, Raum- und Regelungstechnik, die den höchsten Ansprüchen an die Energieeffizienz gerecht wird.

1.800

AB-QM in Kühl- und Heizdecken regeln den Komfort im Frankfurter Hochhauskomplex Romeo & Julia

End of page