Mit der Danfoss Technologie auf Kurs bleiben und öffentliche Gebäude energieeffizient gestalten

TECHNOLOGIE,DIE IMMER AUF KURS BLEIBT


Energieeffiziente öffentliche Gebäude

Technologie, die sich auszahlt

Die passende Lösung für öffentliche Gebäude

Energieeffiziente Gebäudetechnik und innovative Technologien für öffentliche Gebäude

Hocheffiziente Lösungen zur Optimierung von Heizungssystemen in öffentlichen Gebäuden, Fernwärme-Technologie sowie Komponenten zur hygienisch sicheren Aufbereitung von Trinkwasser.

Drehzahlregelung bei Lüftern und Klimaanlagen, welche die Lebenszeit von Anlagen erhöhen und bis zu 40 Prozent Energie sparen.

Neue Energie- und Leistungsstandards erfordern Klimaanlagen mit präziser Regelung. Sie ermöglichen hohe Energiekosteneinsparungen und einen zuverlässigen Betrieb.

Die öffentliche Hand ist einer der größten Betreiber von Immobilien in Deutschland. Egal ob Universität, Krankenhaus oder Kindergarten – durch die angespannte Haushaltslage sind die Unterhaltskosten bei öffentlichen Gebäuden stärker in den Fokus von Kommunen gerückt. Dazu kommt die Erfüllung der nationalen Klimaziele im Rahmen der Energiewende. Sie zwingen öffentliche Haushalte, immer neue Einsparungspotenziale in der Strom- und CO2-Bilanz zu finden. Ohne energieeffiziente Gebäudetechnik und innovative Technologien sind diese Ziele kaum zu erreichen. Was aber ist möglich? Und welche Anwendungen passen zu Ihrem Haushalt wie zu den Vorgaben?

Wie der Danfoss VLT den Aufzug des Max-Planck-Institutes in Göttingen sicherer und effizienter macht.
öffentliche Gebäude haben laut KfW ein hohes Potential für Energieeinsparung und Klimaschutz

Der richtige Partner für ihre Energieziele

Ein Krankenhaus mit der Danfoss Technologie für den Neubau von öffentlichen Gebäuden

Wer heute den Neubau eines öffentlichen Gebäudes oder eine energetische Sanierung plant, muss neben der Haushaltskonsolidierung auch die Energieziele im Blick haben. Doch die Möglichkeiten sind vielfältig: Können die Vorgaben einfach durch Dämmung erreicht werden? Oder muss die gesamte Gebäudetechnik auf den Prüfstand? Danfoss versteht sich als Partner von Kommunen und öffentlichen Einrichtungen, der sowohl Anlagen für Bestandsgebäude als auch Komplettlösungen für Neubauten anbietet. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das technisch Machbare, sondern vor allem auch, wie den bestehenden Herausforderungen am effizientesten begegnet werden kann. Durch die bundesweite Präsenz kann Danfoss die optimale Lösung für Ihre Region anbieten. Sei es beim Rückbau von Überkapazitäten, bei Stilllegungen oder bei Kapazitätserweiterungen in wachsenden Gemeinden. Und das nicht nur bei Bau und Erstinstallation, sondern über die gesamte Lebensdauer der Immobilie.

40 %

zusätzliche Elektrizität produziert das Klärwerk in Aarhus mit Hilfe von mehr als 120 Danfoss AQUA Frequenzumrichtern

Erfahren sie mehr über unsere Lösungen für öffentliche Gebäude

Schreiben Sie uns

+49 69 975 331 890

Sanierung

Bei kommunalen Bestandsgebäuden, Landesliegenschaften und Gebäuden des Bundes besteht ein Sanierungsstau, da viele Gebäude – wie etwa Schulen – in den 1970er Jahren gebaut und seitdem nicht mehr umfassend saniert wurden. Bei der energetischen Sanierung lassen sich Danfoss Komponenten in die bestehenden Anlagen integrieren, um so wesentliche Einsparungspotentiale zu erschließen.

Energieeffizienz

Egal ob energieeffizient anmieten oder neu bauen: Sogenannte Green Buildings sind mehr als nur eine Gewissensfrage. Viele Kommunen unterliegen strengen Vorgaben des Gesetzgebers, die immer wieder verschärft werden. Green-Building-Anwendungen von Danfoss werden diesen Vorgaben gerecht und tragen zu erheblichen Kosteneinsparungen im Energiebereich bei – und das über die gesamte Nutzungsdauer der Immobilie.

 

Beratung

Neben der Lieferung von Komponenten für Bestandsanlagen bietet Danfoss Lösungen, die es den kommunalen Gebäude- und Energiemanagern ermöglichen, die Kosteneinsparungen im laufenden Betrieb nachzuweisen.

 

Effiziente und innovative Lösungen für öffentliche Gebäude von Danfoss

Die Zukunft der Gebäude-
technologie
beginnt jetzt

Ob Schule, Schwimmbad oder Bürogebäude – erfahren Sie mehr über Danfoss innovative Lösungen für Kommunen.

70 %

der Abluftwärme können im Haus K des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt mit Hilfe von Frequenzumrichtern wiedergewonnen werden

End of page