DAS WESTIN HAMBURG IN DER ELBPHILHARMONIE

Donnerstag, 12. Dezember 2019

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL


Das Projekt:
Apartments, Wellness und 244 Zimmer in Deutschlands bekanntestem Konzerthaus.

Die Herausforderung: völlig unterschiedliche Anforderungen der Nutzer an die Heizung und Klimatisierung.

Die Lösung: Strangventile, MicroPlate™-Wärmeübertrager und Trinkwarmwassersysteme versorgen das Hotel zuverlässig und effizient mit Wasser und Wärme.

Das Ergebnis: Im Hotel kommen viele standardisierte Bauteile zum Einsatz.

DAS PROJEKT

Die Elbphilharmonie in der Hamburger HafenCity ist mehr als nur Deutschlands bekanntestes Konzerthaus. Das neue Wahrzeichen der Stadt beherbergt neben Konzertsälen und 45 Apartments auch das Westin Hamburg mit 205 Zimmern, 39 Suiten und einem 1.300 Quadratmeter großen Wellness-Bereich. „In einem Fünf-Sterne-Hotel erwarten die Gäste ein besonderes Erlebnis. Da muss die Gebäudetechnik reibungslos funktionieren“, sagt Sven Nork von der Ingenieurgesellschaft Bannert. Das Bremer Büro hat für die Bereiche Gastronomie und Hotel die Installationen für Heizung, Kälte und Sanitär geplant.

„Bei der Planung des Westin Hamburg standen neben Betriebs- und Versorgungssicherheit vor allem Energieeffizienz und Komfort im Fokus.“
Sven Nork, Ingenieurgesellschaft Bannert


Innenansicht eines Hotelzimmers im Westin Hamburg


DIE HERAUSFORDERUNG

Das Westin Hamburg ist ein aufwendiger Neubau. Die unteren Etagen des Hotels liegen hinter der Fassade des alten Kaispeichers A, der komplett entkernt wurde. Hinter seinen denkmalgeschützten Mauern liegt der Wellness-Bereich des Hotels, mit Saunen, Dampfbädern und einem 20 Meter langen Pool. Darüber liegt das Restaurant The Saffron, das 170 Gästen Platz bietet. Auf dem ehemaligen Dach des Speichers befindet sich nun die sogenannte Plaza mit Aussichtsterrasse und Hotelempfang.

Die Zimmer sind im gläsernen Aufbau um die Konzertsäle herum bis zum 20. Stock angeordnet. „Jeder Bereich stellte unser Projektteam vor andere Herausforderungen“, erinnert sich Nork. So ist im Schwimmbad eine Fußbodenheizung installiert, in den Hotelzimmern sind aber konventionelle Heizkörper und Unterflurkonvektoren vor den Fenstern verbaut. „Völlig unterschiedliche Ansprüche – aber überall sollen angenehme Temperaturen herrschen“, fasst der Planer zusammen. Außerdem sollte der gesamte Gebäudekomplex an das Hamburger Fernwärmenetz angeschlossen werden.

„Das Energiekonzept der HafenCity setzt neue Maßstäbe. Regelkomponenten von Danfoss ermöglichen eine effiziente Energienutzung.“
Sven Nork, Ingenieurgesellschaft Bannert

DIE LÖSUNG

„Um so ein großes und komplexes Gebäude komplett mit modernster Gebäudetechnik auszustatten, bedarf es des effizienten Zusammenspiels vieler kleiner Komponenten“, sagt Nork. Für den hydraulischen Abgleich setzt der Ingenieur auf Differenzdruckregler von Danfoss. Sie sorgen für die gleichmäßige Warmwasserverteilung im Heizungssystem des Hotels. „Deren Besonderheit ist, dass sie automatisch im laufenden Betrieb auf jeden Lastzustand zwischen null und hundert Prozent reagieren und so für ein angenehmes Raumklima sorgen.“

Für höhere Energieeffizienz sorgen außerdem MicroPlate™-Wärmeübertrager. Sie senken den Verbrauch an Heizenergie aus dem Fernwärmenetz durch eine innovative Plattenstruktur. Zusammen mit elektronischen Reglern kann der Energiebedarf so um 20 Prozent reduziert werden. Und auch für die reibungslose Warmwasserversorgung des Hotels zu jeder Tages- und Nachtzeit hatte Danfoss die passende Lösung: „Das Speicherlade-System von Danfoss ist ideal für Hotels, weil es große Bedarfsspitzen abdeckt und mit thermischer Desinfektion kombiniert ist.“


Die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen: Apartments, Wellness und 244 Hotelzimmer – all das beherbergt Deutschlands bekanntestes Konzerthaus.


DAS ERGEBNIS

„Ein so aufwendiges Projekt wie das Westin Hamburg wird durch die hohe Kompatibilität von Danfoss Komponenten vereinfacht“, sagt Nork. Wie viele Hotels setzte auch das Westin in der Elbphilharmonie auf standardisierte Bauteile. Danfoss biete eine große Bandbreite unterschiedlicher Baugrößen an, die auch zu Anlagen und Systemen anderer Hersteller passen.



VON DER FERNWÄRME BIS ZUR HYGIENISCHEN WARMWASSERBEREITUNG – DANFOSS HAT FÜR JEDE ANFORDERUNG EINE PASSGENAUE LÖSUNG.

DATEN UND FAKTEN

Eröffnung: Juni 2016

Zimmer: 244 (davon 39 Suiten)

Wellness: 1.300 m² mit Saunen, Dampfbad und Pool

Apartments: 45

Architekten: Herzog & de Meuron

Ausführungsplanung: Ingenieurgesellschaft Bannert
www.ig-bannert.de

Produkte: ASV-PV-Strangventile, MicroPlate™-Wärmeübertrager, Elektronischer Regler ECL Comfort 310

DIE ZUKUNFT DER GEBÄUDETECHNIK BEGINNT JETZT

WARUM DANFOSS?
Erfahren Sie mehr über das breite Einsatzspektrum von Danfoss-Gebäudetechik.
VIDEO ZUR FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Danfoss Gebäudetechnik höchste Standards erfüllt.
Mann mit Mobiltelefon und Laptop
KONTAKTIEREN SIE UNS
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Hotels.